This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297与 LMH0397是否引脚兼容

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0397, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801521/lmh1297-is-lmh1297-pin-compatible-with-lmh0397

器件型号:LMH1297

我们  的 LMH0397目前位于原型板上、并希望将传入位速率提高超过3Gbps。  我们能否在   不对电路板进行修改的情况下将 LMH0397与 LMH1297交换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、您可以交换这两个器件。 请注意、对于12G SDI、从器件到 BNC 的布线需要在1-2英寸以内。 在此数据速率下、寄生对器件瞬态响应的影响要大得多。 因此、在交换这两个器件后、请检查您的12G SDI 上升/下降时间和回波损耗。

    此致、Nasser