This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:CAN't 与 DP-EXPANSION-EVM (HHD3SS460 )配合使用

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TUSB1064, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800927/tps65987evm-can-t-work-with-dp-expansion-evm-hd3ss460

器件型号:TPS65987EVM
Thread 中讨论的其他部件:HD3SS460、 DP-EXPANSION-EVM、 10G-EXPANSION-EVM、 TUSB1064、 BQ25703、TPS65987D、 TPS65987

1. TPS65987EVM 能否与  DP-EXPANSION-EVM (HD3SS460、Sink)配合使用?

我使用的当前固件:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/tps6598x_2D00_application_2D00_customization.7z

是否有任何其他 合适的固件?以及如何更改?

2.将固件刷写到闪存中,验证失败,这是否正常? 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhiyi、

    DP-EXPANSION-EVM 不能与 TPS65987EVM 配合使用。 只有10G-EXPANSION-EVM 可与 TPS65987EVM 配合使用。 我建议按照用户指南中的步骤确定如何刷写 TPS65987EVM。 它不应失败验证。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复,但我仍有一些问题:

    我们使用 Parade Tech 公司的 PS8742B (具有 I2C 通信功能)、而不是在当前设计中使用 TUSB1064。 在这种情况下、必须修改固件、如何修改?是否需要重新开发?

    BQ25703是我们的充电芯片。 是否有任何相应的固件?是否还需要重新开发?

    TPS65987D 是否允许我们对所需的功能进行编程和开发?

    4.由于上述 HD3SS460无法使用、我们当前的应用不需要传输10G 数据、因此可以使用 HD3SS460吗?如何进行修改以适应 HD3SS460?

    5.您之前提到的用户指南是[TPS6598x 应用自定义工具]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhiyi、

    您需要重新配置 TPS65987才能使用这些器件。 您可以参阅 I2C 主配置应用手册、了解如何满足您的需求: www.ti.com/.../slvae18.pdf

    谢谢、
    Eric