请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 尊敬的团队:
在 TPS65988规格中、VCONN 允许最大电流为600mA。
但是、根据 PD 规范、有源电缆仅需要1W (5V/200mA)的电流。
我感到困惑的是、我的客户应该关注哪一个? 200mA 还是600mA?
谢谢你。
Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.