This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:时钟偏移

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800308/dp83822i-clock-shifts

器件型号:DP83822I

请参阅从数据表复制的以下内容。 它清楚地表明,对于 RX 内部时钟移位,启用了一个“1”,但对于 TX 内部时钟移位,禁用了一个“1”。  这似乎很奇怪。 请确认这是正确的。 我们希望同时启用 TX 和 RX 内部时钟延迟,并且我希望确保我们的操作正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    让我检查并返回。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    数据表正确描述了器件行为。

    此致、
    GET