This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD048:MLVDS 接收器未使用的输入

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800107/sn65mlvd048-unused-inputs-to-mlvds-receiver

器件型号:SN65MLVD048

如何捆绑未使用的 MLVDS 接收缓冲器输入(A、B)以确保缓冲器不会振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以将其保持打开状态。 同时保持 FSEN 引脚断开、因为它在内部被拉至高电平、并且当保持断开时、将接收器设置为2类。 使用 Type-2时、只要 A/B 输入端的差分噪声不超过50mV、输出就会保持稳定的低电平并且不会振荡。

    此致、
    相位