This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:TUSB4020BI-Q1电池充电模式更改

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797733/tusb4020bi-q1-tusb4020bi-q1-battery-charging-mode-change

器件型号:TUSB4020BI-Q1

您好、支持团队  

询问有关 USB 集线器(TUSB4020BI-Q1)的问题、规格中提到了电池充电模式、如下所示

TypeA 连接器连接了一部移动电话,然后在进入 CDP 模式后删除该移动电话;
此时、更改 Apple 手机以连接到同一端口。 是否可以从 CDP 模式进入分频器模式?
如果是、USB 集线器 IC 如何了解器件变化?
它是否基于检测器件是已连接还是已移除的机制?
或者、您能否用类型 A VBUS/DM/DP/GND 中的引脚来判断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    TUSB4020B 数据表中的第8.3.1节提供了更多信息、但请注意、如果启用了自动编码(Dividier Mode、DCP 模式)、则会禁用 CDP 模式。  大多数常见的新一代电话都能够在 DCP 模式下充电、因此我建议禁用自动模式。

    要阐明电池充电已启用且自动模式已禁用时的系统行为、请执行以下操作:

    如果集线器的上行端口连接到主机、下行端口将通电并可支持 CDP 充电(POWER+DATA)

    一旦集线器的上行端口断开连接或主机断电、下行端口电源会短暂切换为低电平、然后下行端口进入 DCP 模式(仅电源)。

    重新连接集线器的上行端口或主机上电后、下行端口电源再次短暂切换为低电平、然后下行端口进入 CDP 模式(POWER+DATA)

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    JMMN