Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340
大家好、
我们在 PCB 中使用 TUSB7340。 当我们插入 USB2.0器件时、它可以工作、但 USB3.0器件无法工作。
请告诉我如何进行调试吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对我们现在所看到的内容的更多描述。
在 TUSB7340的四个端口中、有三个端口连接到 同一电路板上的三个 CYUSBZ3014、另一个端口连接到 USB 连接器。
如果我们对器件(CYUSBZ3014/TUSB7340)执行硬复位、则不起作用。 即使对整个部件进行循环通电、如果不小于10次、它也只能工作一到两次。
稍后、我们将三个板载端口的两个交流电容器更改为50欧姆电阻器、此时大部分时间工作正常。 但仍有一些时间不起作用、例如、十次中有一次不起作用。
但是、对于连接到 USB 连接器的端口、它始终运行良好(我们使用外部 USB3.0/2.0器件多次对其进行了测试)。