Other Parts Discussed in Thread: TDP158
降级:
请帮您检查以下原理图。
客户提到了 FPGA 的 EVM、但该设计无法从屏幕获取输出。
请 请提供一些有关设计的建议。
是否有任何有关4K 数据的演示代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
很抱歉,我上星期休年假后,我的答复延误了。
请 请参阅以下信息:
它们在 SDA_CTL 和 SCL_CTL 以及 SDA_SNK 和 SCL_SNK 上是否有上拉电阻器?
幸运的是、它们具有上拉电阻器。
2. FPGA 输出是 DP 还是 DP++?
幸运:FPGA 输出是 DP++。
3.您运行的是4K@30Hz 还是4K@60Hz? 时钟频率是多少?
幸运:客户运行4K@60Hz。
BTW、它们可以运行1080p@60Hz。
请 提供一些建议。