This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:原理图和应用检查

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824351/tps65988-schematic-and-application-check

器件型号:TPS65988

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们必须制作一个用于产品测试的测试板。
主要目标如下:
要使用 TPS65988测试 USB 5V/3A 和9V/3A、
附件 TPS65988电路图、
请帮助确认原理图如下所示。
(我们想知道如何连接 P1_CABLE 和 PP2_CABLE?) 连接电源 USB1和电源 USB2?)

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    如果您只想在3A 电流下进行测试、而不需要担心 Thunderbolt 交替模式、则无需支持 PP_CABLE 的用途所使用的有源电缆。 但是、如果您希望以任何方式支持此功能、只需使用5V 电源为 P1_CABLE 和 PP2_CABLE 供电。

    此外、根据 USB Type-C 规范、VBUS 上最多只能连接10uF 电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    很抱歉、还有如下问题

    应用、主要通过 TPS65988测试 USB Type C 和 Type A (5V/2.4A、5V/3A、9V/3A)的输出、
    P1_CABLE 连接到 PPHV1、PP2_CABLE 连接到 PPHV2…… 对吧?
    2.其他线路、未使用的引脚或功能的正确性... 需要专门处理(悬空、连接到 GND 或连接到 Vcc)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、这里有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、这里有更新吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    很抱歉推送、这里有更新吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    P1_CABLE 和 PP2_CABLE 需要连接到位于系统上的专用5V 电源。 仅当您希望支持用于5A 拉电流/灌电流或需要的特定交替模式的有源电缆时、才会出现这种情况。

    对于您未使用的连接、请参阅数据表中的引脚说明、了解处理未使用的特定引脚的正确建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    您能帮助查看我们的最终原理图吗?

    原理图:

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的所有 I2C 连接都需要上拉至来自 TPS65988的3V3 LDO、而不是您的系统3V3。 除此之外、不要看到您的设计有任何其他问题、应该可以。