This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:以太网物理收发器支持与光学收发器 AFBR-5805ATZ 进行通信

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I, DP83822IF, DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820216/dp83848i-ethernet-physical-transceiver-support-to-communicate-optical-transceiver-afbr-5805atz

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件: DP83822IFDP83620

尊敬的先生/女士:

目前、我们正在进行从光到以太网的通信。 我们在设计中使用了 DP83848I 以太网物理收发器芯片来与光学收发器(AFBR-5805ATZ)通信、但 DP83848I 和光学收发器之间没有建立通信。

请建议如何与 DP83848I 与光学收发器通信。


建议使用任何其他以太网物理收发器芯片与光学收发器进行通信、并且还与 DP83848I 寄存器组兼容。

 

提前感谢、

此致、

Subbarayudu.D.V.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subbarayudu、您好!  

    DP83848I 不支持100Base-FX 光纤以太网标准、因此不能与 SFP 配合使用。 我建议使用 DP83822IF。 DP83822IF 支持100Mbps SFP 光纤以太网通信、数据表中显示了连接图。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的回复、

    我在 TI 网站上搜索并发现 DP83620支持100Base-FX 光纤以太网通信、并且还 支持与 DP83848I 兼容的寄存器设置和引脚。

    请告诉我 DP83620是否支持100Base-FX 光纤以太网通信。

    DP83822IF 和 DP83848I 是否兼容寄存器集。

    此致、

    Subbaraydu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subbarayudu、您好!  

    DP83620将支持光纤。 至于您的第二个问题、DP83822IF 和 DP83848I 不是100%寄存器兼容。 对于 DP83822和 DP83848、IEEE 定义的寄存器是相同的。 由于 DP83822具有更多功能、因此需要更多寄存器来控制它们。

    此致

    Aniruddha