This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:从 PRST 传输到 PCI 总线通信开始的延迟设置

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822650/xio2001-delay-setting-from-prst-transmission-to-pci-bus-communication-start

器件型号:XIO2001

请告诉我如何设置从向 PCI 设备释放 PRST 信号到开始 PCI 总线通信的时间(延迟)。

EEPROM 设置中是否有任何参数延迟 PRST 传输到 PCI 总线通信启动?

由于 PCI 设备启动缓慢、从 PRST 信号释放到 PCI 设备激活所需的时间。

在 PCI 设备激活之前、PCI 总线通信已启动、PCI 设备无法响应。

因此、我们希望设置从 PRST 信号释放到 PCI 总线通信开始以及 PCI 设备激活(活动状态)后开始 PCI 总线通信的延迟。

如果第一次与 PCI 设备通信时没有响应、例如 DVSEL 信号、您是否重试?

如果您正在重试,是否知道重试次数和传输间隔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对此进行研究并返回给您。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否查看过桥接控制寄存器中的 SRST 位? 它能够在次级接口上声明 PRST#。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    我知道 PRST #由桥接控制寄存器中的 SRST 位声明有效。
    XiO 2001是否可以延迟从 PERST #接收或 WAKE #传输到 PRST #传输的时间?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、电桥没有此功能。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以延迟从上电到 XIO2001再到 PRST#传输的时间?

    如果 XIO2001向 PCI 总线发送了 Tpye0配置事务、但 DEVSEL#和 TRDY#没有响应、XIO2001是否执行重新发送操作?
    当 XIO2001执行重新发送操作时、默认情况下如何设置重新发送号码和重新发送间隔?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有通过桥接控制寄存器中的 SRST 位控制 PRST#。

    另外、请注意 XIO2001不会向 PCI 总线发送类型0配置事务。 从数据表中:"PCI Express 0类配置寄存器事务始终以配置空间为目标、从不传递到辅助接口。"

    此致、

    I.K.