This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:有关此器件的 I2C 的问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UB949-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167320/ds90ub949-q1evm-question-about-i2c-with-this-part

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB948-Q1ALP

您好!

我对该串行器评估板上的 I2C 与 DS90UB948-Q1解串器的利用率有一些疑问。

我想知道使用快速启动配置时、是否需要将上游器件与 USB 中的 DS90UB949-Q1EVM 连接、以及是否需要发送 I2C 数据。

此外,如果我想配置 I2C 寄存器,是否有必要使用 ALP 软件进行这种类型的配置?

非常感谢您的回答。  

此致、

Dimitri Petitjean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的提问!

    您能否说明什么是快速启动配置? 这是否为器件供电?

    SOC 在启动时需要向949发送启动代码/I2C 命令、无需启动代码。

    您可以连接上游设备(笔记本电脑/计算机等) 任何时候。   在上电之前、无需使用 USB 将 EVM 插入器件。

    ALP 允许您使用 GUI 连接板载 I2C 主器件 MSP430。 如果您有自己的主器件并禁用板载 MSP430、您可以在技术上使用不同的主器件配置寄存器、而无需使用 ALP。

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 在 DS90UB949-Q1EVM 的用户指南中、有一个指示快速启动配置的规格。 我随附了用户指南中的图片。

    我假设出于您的目的、当我要发送永久抛出 SoC HDMI 连接器的图片时、必须将上行 SoC 插入 USB。

    那么,这个 I2C 主设备是在 FPD-Link 中发送 I2C 数据的设备? 这意味着我不必借助 MSP430向 SoC 发送 I2C 数据? 如果是,为什么我必须将 SoC 与电路板连接到 USB?

    非常感谢。

    此致、

    Dimitri Petitjean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您指出 EVM 用户手册中的快速入门指南。  

    [引用 userid="542690" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167320/ds90ub949-q1evm-question-about-i2c-with-this-part/4392406 #4392406"]当我要永久发送从 SoC 的 HDMI 连接器抛出的图片时,我假设出于您的目的,必须将上行 SoC 插入 USB。

    我认为我不理解这个问题。 您能否澄清一下这意味着什么?

    [引用 userid="542690" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167320/ds90ub949-q1evm-question-about-i2c-with-this-part/4392406 #4392406"]I2C 主设备是在 FPD-Link 中发送 I2C 数据的主设备吗? 这意味着我不必借助 MSP430向 SoC 发送 I2C 数据? 如果是这样,为什么我必须将 SoC 与具有 USB 的主板连接?

    是的、I2C 主设备/MCU 是板载 MSP430。 您可以在 EVM 用户指南的第36页上看到它的原理图。 它是系统的 MCU。 您可以将其想象成一个将命令从 USB 转换为 I2C 并将其发送到949的桥接器。 您需要将 MCU 连接到 PC、以便能够连接 MCU、从而使用模拟 LaunchPad 提供949的命令/访问寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、William、

    我认为我的问题将更易于理解,如图所示:  

    这是我当前正在使用的通信通道。 我的问题是:在发送数据时是否必须将 I2C 中的 RPi 与 DS90UB949-Q1EVM 连接?

    我不知道它是否对您有所帮助、但实际上、我并不真正了解 Rpi 和 EVM 之间的 I2C 的用途。 因此、如果这是强制性的、我想知道我是否必须在 RPi 中创建一个脚本来配置 EVM。

    此致、

    Dimitri Petitjean。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的提问。 我认为这比我们要简单得多。

    不需要、在配置949之后、您不需要将 RPI 与它连接。 I2C 通信允许您在949和948配置上设置寄存器。

    配置完成后、如果您只是将视频数据发送到949、则可以断开 ALP 并停止与 MSP430的连接。

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    再次感谢您的帮助。 我只^^两个问题,我将不再打扰你。 949和948具有默认的 I2C 寄存器配置、因此不必配置它们即可开始通信。 此外,每次重新启动电路板或保存配置时,是否必须重新配置寄存器?

    非常感谢。

    此致、

    Dimitri Petitjean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的提问!

    是的、949和948具有默认的 I2C 寄存器配置。 您可以在数据表中看到默认寄存器设置。

    如果您再次运行949/948,它将返回949/948的默认寄存器设置。 您需要在启动时重新配置寄存器。  

    尊敬的、

    William Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、您好!

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Dimitri Petitjean