This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:保护24V 输入电源

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53635-Q1, TVS3300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832629/tvs3300-protecting-24v-input-power-supply

器件型号:TVS3300
主题中讨论的其他器件:LM53635-Q1

您好!

我使用 LM53635-Q1直流/直流转换器从+24V 汽车电池生成5V 系统电源。 LM53635-Q1上输入电压的绝对最大额定值为+40V、因此在钳位电压大于45V 的情况下、使用传统33V TVS 不会对其提供保护。 使用具有较低电压的 TVS 不是一个选项、因为它会影响正常运行条件。

我相信 TVS3300是传统电视的理想替代方案。

在将 TVS3300用于+24V/1A 输入电源线路时、您是否遇到任何问题、或者、您是否有其他建议?

谢谢、

Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Goran、

    问题是 TVS 必须针对负载突降等汽车电池瞬变进行额定值、而 TVS3300不会针对负载突降进行额定值、因为它的功率耗散过大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    非常感谢您的及时回复和对延迟的道歉-我已经回复了您的帖子、但今天注意到出于某种原因、我的回复未能通过。

    我要你的观点。 不过、我更提到了"汽车"电源、它用于指示输入电源范围。 此模块未直接连接到24V 电池、我们在其他地方提供输入保护以解决负载突降等问题。

    我的问题是两个模块之间的长电缆(承载此模块的电源以及很少的接口线路)和防止潜在瞬变。

    如果 TVS3300不合适、还有其他建议吗?

    谢谢、

    Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    系统可承受的最大电压是多少?

    如果您所谈论的系统除了浪涌或 ESD 事件之外将保持在33V 以下、则 TVS3300可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否仍然是您的开放项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    抱歉、我已经不上班几周了-系统最大工作电压为32V、因此应该可以。

    我们将在大约3-4周内对原型板进行测试、因此希望一切顺利。

    感谢您的帮助、

    Goran