This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:CC 输出故障。

Guru**** 2923550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827681/tusb320-cc-output-failing

器件型号:TUSB320

我怀疑 ESD 可能是此故障的根本原因。 通常、我从 CC1输出测量14.8Hz 5V 峰值方波。 为什么该信号处于活动状态? 当我们发生 USB 故障时、CC1信号处于稳定状态。 更换 TUSB320可解决此问题、并且方波再次处于活动状态。 是否仅在通过 ID 引脚检测到连接后才应激活 CC1信号? 如果是、此函数是否可由用户编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮我了解您的应用。 是 DFP 模式下的 TUSB320。 您看到的稳态电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认模式。 故障器件读取1.4V 稳态。 工作设备输出15Hz 方波5V 峰值。 方波的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看到的方波实际上是 TUSB320、它试图通告 UFP 或 DFP 模式。 默认模式实际上是双角色端口(DRP)模式。 实际上通过 CC1或 CC2检测到连接。 ID 可以被视为 GPIO (不可配置)、当在 DRP 或 DFP 模式下连接为 MAD 时发出信号。 您能更详细地描述一下此 USB 故障吗? 这是否意味着没有 USB 枚举? 正在使用什么器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的器件是一款移动数据终端、USB 接口的引脚暴露在外。 我们的器件在连接到 USB 闪存驱动器时处于主机模式、这是我们遇到故障时的情况。 更换控制器 IC 可解决此问题。 CC1方波返回、USB 闪存驱动器功能返回。 是否有办法将 CC1分配为输入、直至建立物理连接? 我怀疑出现故障的原因是 CC1最初是一个输出并且暴露在 ESD 下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法将 CC1分配为输入、直至建立物理连接? 这将减少此端口的 ESD 漏洞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、该引脚不能以这种方式进行配置。 CC 线路上是否有永久 ES?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是永恒的 ES? TI 是否有关于如何保护受 ESD 影响的恒定输出的应用手册、例如此 CC 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对这一排印错误表示歉意。 我打算问您的设计中是否有外部 ESD。 我们没有关于这方面的具体文件。 请记住、CC1和 CC2引脚不是恒定输出、而是 I/O 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题是"设计中是否存在外部 ESD 保护?" 如果是、是。 瞬态抑制器。 我在 CC 信号上看到恒定方波输出。 5V 峰值、15Hz。 该信号暴露在外部环境中、并靠近 GND 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 您是否仍然看到此问题? ESD 保护可能会开启并导致问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您询问的是什么问题? 我原来的问题是"只有通过 ID 引脚检测到连接后、CC1信号才会激活吗? 如果是、此函数是否可由用户编程?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让我感到困惑。 来回答您的问题。 是的、CC1将在 ID 被置为有效前被激活。 在建立连接并定义端口角色(DRP 模式)时、ID 有效。 TUSB320 ID 引脚不是用户可编程的、功能无法更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。