This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:USB 引脚保护

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, AM3358, TS3USB30E, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839288/am3358-usb-pins-protection

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:TUSB4041ITS3USB30ETPS65218

我们打算设计一个包含 USB 高速集线器 TUSB4041I 的 PCB、其中包含一个 USB 高速集线器
其中一个端口直接连接到配置为器件的 AM3358 USB 端口。

AM3358由背板供电、背板可能会断电

USB 集线器是自供电的、但如果存在、也会从背板获得电源。

CPU 上的 USB 引脚是否受到保护?

我们担心如果 CPU 断电、USB 集线器断电、会发生什么情况。

闩锁是否存在问题或其他可能影响长期可靠性的问题?

此致
乌尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulf、

    USB 信号引脚具有失效防护功能、因此不应在 SoC 未通电时为其供电。 根据您的建议、在没有 SoC 电源的情况下为这些引脚供电会导致 SoC 损坏。

    USBn_VBUS 引脚是失效防护引脚、与 SoC 电源状态没有关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有任何可用于保护引脚的保护电路?

    示例原理图?

    CPU USB 引脚是否可以由总线电源供电、而系统的其余部分则断电?

    如果 USB 集线器只能在 CPU 请求时激活、我想问题会得到解决、

    但是、TUSB4041是否可以根据 输入信号为端口断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道有专门的保护器件可以解决这种问题。

    CPU USBn_VBUS 引脚确实具有失效防护功能、可在 CPU 断电时供电。 这是 CPU 作为 USB 设备运行并在断电时连接到 USB 主机的典型用例。 如前所述、USB 信号引脚不具有失效防护功能、如果 CPU 未通电、则无法为其供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在考虑具有双路2:1多路复用器功能的模拟开关。

    TI TS3USB30E 乍看起来很好。 我们不允许使用 QFN、VSON 或类似器件。
    必须有桥臂、VSSOP 封装也可以。

    模拟开关将由与 FT4232 USB 器件相同的电压供电。
    D+、D-将连接到 FT4232。
    选择引脚"S"将连接到 AM3358电源管理电路(TPS65218)的 PGOOD 信号。

    当 S = 0时、D+、D-被连接到 D1+、D1-(这是什么地方都没有)

    当 S = 1时、D+、D-连接到 D2+、D2-(连接到 CPU)

    该选择将由 AM335x 电源电路的 PGOOD 信号进行。

    仅当 CPU 的电源稳定时、PGOOD 才会变为高电平。

    当 CPU 未通电或不稳定时、PGOOD 变为低电平、并且模拟开关断开

    您能否与负责 TS3USB30E 的 TI 应用人员讨论此解决方案、并查看此类连接是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulf、

    我要将此主题移至接口论坛。 支持 TS3USB30E 器件。