器件型号:SD387EVK
您好!
我已经查看过有关此 EVK 的每篇文章、没有真正的解决方案可以让此板在 Windows 10中正常工作。 您能否提供在 Windows 10计算机上安装驱动程序的解决方案?
注:建议的解决方案之一是 Cypress 驱动程序,但这是 Atmel 芯片。
谢谢、
Ari
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
此外 、SD387EVK 是 LMH0387的评估板。 LMH0387 只是一个芯片。 您能更具体吗?
您好、Ari、
LMH0387是一款热门产品、目前没有计划停产此器件。 目前有一些客户正在投入生产并继续使用此器件、使用 LMH0387EVM 有三种选择:
1)。 使用 WIN XP:当 LMH0387在七年前推出时、这是主要的 Window OS。 因此、GUI 和评估板是在此环境中开发的。
2)。 Win7建议也可用于我们的实验室和客户。 但是,我无法解释为什么这在 Win7环境中不起作用。
3)。 您还可以使用 SPI 控制器、例如 TotalPhase 的 Aardvark SPI 控制器来访问 LMH0387寄存器。 使用该控制器、您可以设置 LMH0387寄存器、如数据表中所述。
此致、Nasser