This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:与 TPS65988的差异

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834627/tps65987d-differences-with-tps65988

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65988

1.您能告诉我 TPS65987D 和 TPS65988除了 TPS65988是双端口外是否基本相同吗? 附加电缆检测和 USB-PD PHY 电缆电源块的唯一主要区别是什么?

 2.他们是否希望共享相同的固件行进行错误修复,或者是否会单独处理?   

3.您能否突出显示两者之间预期的任何其他功能差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正确、TPS65988是 TPS65987D 的双端口版本、添加了额外的 CC 线路、VCONN 电源和 USB PD PHY。

    TPS65987D 和 TPS65988共享相同的 FW 基本映像。 但是、它们上使用的配置文件不兼容、因为一个是单端口、另一个是双端口。

    TPS65988具有2个端口的2个电源路径、因此如果您需要在两个端口上支持拉电流和灌电流、则需要设计一个由 TPS65988的 GPIO 控制的外部 PFET 电源路径。 对于 TPS65987D、单个端口还有2条电源路径、因此您可以在内部电源路径上进行拉电流和灌电流。

    谢谢、
    Eric