This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV 411使用问题。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833127/drv-411-use-problem

器件型号:DRV411

e2e.ti.com/.../DRV411_7F4F2875EE959898_.docx

使用3个线圈:1600匝、2000匝、5000转盘使用 REFSEL1=0、REFSEL2=0提供5V 电压、基准电压2.5V modeGSEL1=1、GSEL1=0、模式3、电容 L > 50mL modeAccording 计算 IP * NP = IS * NS、在 A 电流下、三个线圈对应10.4电流:

iS=IP*NP/NS

-1600圈,对应于“=10.3*1/1600=6.47mA”

 -2000转,对应于=10.3*1/2000=5.18mA  

-5000转对应于=10.3*1/5000=2.06mA

测量补偿线圈中的电流、并将万用表连接到线圈 L 1和采样电阻 R7中。 测得的结果与上述计算结果非常一致、并且正常工作。

使用万用表测试采样电阻的两端电压也是正常现象、

这是 Ω 线圈相应电流和电阻值的乘积。理论 Vout 输出、当原始边沿电流0A 变为10.3A 时、当采样电阻为5.1 μ A 时、每个线圈的相应输出变化如下:

1600圈,相当于 Vout=4*is *R7=4*6.47*0.001*5.1=0.132V

-2000圈,相当于 Vout=4*is *R7=4*5.18*0.001*5.1=0.106V

-5000圈,对应于 Vout=4*is *R7=4*2.06*0.001*5.1=0.042V

但是、实际测试表明、三种线圈的输出随着原始边沿电流的增加而增加。 当原始边沿为0≤10.3A 时、总输出变化约为0.04V。

当 Ω 电阻更改为10k Ω 且其余保持不变时、理论上输出变化应约加倍、但三个线圈的输出相同、约为0.03V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您使用该论坛来解答您的问题。   

    一些问题、以确保我理解。  如果您测量电流、那么您将获得正确的结果?  如果您测量输出电压、结果不匹配?  如果是这种情况、请查看原理图中的 IAIN2 (pin5)连接、不清楚是否已连接。  如果此问题得以解决、请点击"此问题已解决" 如果不继续回答我的以下问题、以帮助找到根本原因。

    如果情况不是这样、我需要您更深入地了解一下。  请记住、您的线圈上会有电阻、并且会随着线圈数量的增加而增加。  电感也会随着匝数的增加而增加。  确保在进行测量时、如果使用电压测量、则不包括线圈的电阻。  您从电流中获得了什么磁增益?  您能分享您的核心尺寸吗?  您能否共享霍尔传感器的任何属性?  通常、如果反馈不起作用、器件有时会将补偿线圈驱动到其中一个电源轨。  这与开环放大器类似。  电压将最终到达其中一个电源轨。  在测量增量输出电压时、请确保电压不会被固定到其中一个输出。  如果部件已固定且回路已闭合、则可能需要切换线圈连接。  它可能在正反馈中运行。