This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:是否可以在 ULSI 接口上看到原始 USB 总线数据?

Guru**** 2932960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840609/tusb1210-is-it-possible-to-see-raw-usb-bus-data-at-ulsi-interface

器件型号:TUSB1210

您好!

我们希望复制 USB2.0总线原始数据。 我们的想法是在 USB2.0总线(2)上复制 USB2.0 (1)通信、如下所示。 以下配置是否复制了 USB2.0原始数据?

USB2.0总线(1)-> TUSB1210 -> ULPI -> FPGA -> ULPI -> TUSB1210 -> USB2.0总线(2)

我们不确定 TUSB1210是否符合 USB2.0协议或仅进行串行至并行转换。

如果上述配置可以复制 USB 原始数据、这将很有帮助。 如果不可能、我们将寻找一个开关。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 集线器可以做同样的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    我不熟悉 USB 集线器、所以请让我问。

    主机->外设:我认为主机 USB 总线数据会复制到4个端口。 我的理解是否正确?

    外设->主机:外设 USB 总线数据是否会复制到另一个外设端口以及主机端口?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    当使用 USB 集线器时、外围设备能否同时接收向上和向下数据?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机->外设: 主机 USB 总线数据复制到4个端口

    外设->主机: 外设 USB 总线数据复制到主机、但不能直接复制到另一个外设端口