This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C 信号的4通道开关建议

Guru**** 1118110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833080/4-channel-switch-recommendation-for-i2c-signal

根据客户的要求、我想知道 具有4通道的简单 I2C 交换器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否澄清4通道的含义? 是配置(1:4)还是(4:1)还是通道数(4)?

    对于支持 I2C 信号的1:4配置开关器件、我们有一些不错的建议:

    1: TMUX1209 是 我们的新器件之一。 它是一款具有 1.8V 兼容控制输入的2通道、4:1多路复用器。 具有42pF (典型值)电容  

    2:如果您正在寻找较低的导通电阻、 SN74LV4052A 是一个不错的选择、它是一款具有5.6pF (典型值)导通电容的双路4通道模拟多路复用器和多路信号分离器。

    根据您的要求、您可以从上述选项中进行选择。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢

    Saminah