请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3212 主题中讨论的其他器件: TIDA-00882
大家好、
我尝试通过使用 HD3SS3212作为设备(Cypress 的 FX3 USB 控制器)和 type-c 连接器之间的开关来实现 USB Type-C UFP、如图所示、连接器的 ss 引脚连接到 HD3SS3212的 B 和 C 端口、FX3的 ss 引脚连接到 HD3SS3212的 A 端口。
但 FX'3 ss 引脚顺序与 HD3SS3212不同、我需要反转 HD3SS3212 A 端口的极性。
我知道 HD3SS3212是无源开关、USB3可以在链路训练期间检测极性、只需将线路从 FX3路由到 HD3SS3212、就可以安全地忽略极性
但是、从 HD3SS3212的数据表第10页可以看出、"HD3SS3212可以容忍端口 A、B 和 C 上所有差分信号的极性反转。请注意、确保端口 A 与端口 B/C 保持相同的极性。"
最后一句话是什么意思?