This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:有关 SS 极性反转的问题

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TIDA-00882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832754/hd3ss3212-question-about-ss-polarity-inversions

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: TIDA-00882

大家好、

我尝试通过使用 HD3SS3212作为设备(Cypress 的 FX3 USB 控制器)和 type-c 连接器之间的开关来实现 USB Type-C UFP、如图所示、连接器的 ss 引脚连接到 HD3SS3212的 B 和 C 端口、FX3的 ss 引脚连接到 HD3SS3212的 A 端口。

但 FX'3 ss 引脚顺序与 HD3SS3212不同、我需要反转 HD3SS3212 A 端口的极性。

我知道 HD3SS3212是无源开关、USB3可以在链路训练期间检测极性、只需将线路从 FX3路由到 HD3SS3212、就可以安全地忽略极性

但是、从 HD3SS3212的数据表第10页可以看出、"HD3SS3212可以容忍端口 A、B 和 C 上所有差分信号的极性反转。请注意、确保端口 A 与端口 B/C 保持相同的极性。"

最后一句话是什么意思?


我的电路是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3212是一款无源开关、支持不同的标准、某些标准可能不支持 USB3的极性交换功能。  

    对于 USB3、USB3上的极性反转没有问题、这是因为物理层能够在每个连接事件后检测和补偿极性反转。 您可以毫无顾虑地遵循 TIDA-00882的原理图。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 非常感谢!