This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8040A1:端口编号问题

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040A1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830415/tusb8040a1-port-numbering-issue

器件型号:TUSB8040A1

您好!

我 在设计中使用了多个 TUSB8040A1、连接如下:

一个主 TUSB8040A1和两个附加 TUSB8040A1连接到根集线器上的端口0和3。

当电路板连接到 PC 时、器件被识别为连接到端口3和0。  

在其中一个电路板上、器件被识别为 连接到端口3和2。  

问题出在哪呢? 是否有任何可能损坏的内部 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    如果某些端口被标记为未使用、则端口编号可能会发生变化。  如果在 Windows 或 Linux 中、您能否提供端口连接报告?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    报告来自 Windows 10。

    在图中可以看到一个摄像头连接到 PC 上的端口17、第一个 TUSB8040A1集线器上的端口3和最后一个 TUSB4080A1集线器上的端口3的电路板。

    在损坏的电路板上、摄像头/设备连接到第一个集线器上的端口2、而不是端口3、

    目前,我无法重现问题。 集线器工作正常

    但我担心这个问题会再次出现。

    谢谢、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    这是非常奇怪的行为、集线器端口是硬编码的。  是否可以运行重新启动循环测试以查看问题是否再次出现?

    我们从未看到 USB 集线器报告错误的端口号。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要其他讨论、请发布以重新打开主题帖。

    此致、

    JMMN