This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:TIDM-Delfino-EtherCAT 参考原理图(PFBIN1/2和 PFBOUT)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DELFINO-ETHERCAT, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832352/dp83822h-tidm-delfino-ethercat-ref-schematic-pfbin1-2-and-pfbout

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件:TIDM-Delfino-EtherCATTLK105

尊敬的团队:  

在 TIDM-Delfino-EtherCAT 的参考原理图(tidrle9a)上,我们可以看到如下所示的 PFB 引脚功能(PIN13,15,24)。 但我无法在 DP83822的数据表中找到有关 PFB 引脚功能的信息。 在数据表中、PIN13、15是 NC 端口、PIN24是 LED-1。

请告诉我 PFBIN1/2、PFBOUT 的函数。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    DP83822是 TLK105/6器件的直接替代产品。  

    DP83822没有 PFB 引脚。 我相信 SEM 团队刚刚用 DP83822替代了原理图上的标签、但并未更改 PFB 的引脚名称。

    822上的这两个引脚是 RTC、您可以保持悬空、也可以让去耦电容保留在 TLK105/6实现方案中。

    此外、默认情况下、LED_1不工作。 您可以通过自举或寄存器配置来启用 LED_1。