This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:SN75LVDS83B 24位格式2设置

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841015/sn75lvds83b-sn75lvds83b-24bit-format2-setting

器件型号:SN75LVDS83B

大家好、  

我的客户将 SN75LVDS83B 用于 RGB - LVDS 解决方案。  

它们使用24bpp LCD 显示模式的格式2。

我检查了导线连接是否正确、但在数据表中找不到有关如何设置格式2而不是24位模式格式1的任何说明。  

现在、彩色显示屏出现了一些问题、但内容是正确的。  

那么、我想知道该器件如何知道它应该以24位模式的格式2工作? 需要进行任何硬件或软件设置?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您应该比较 SN75LVDS83B 数据表中的图1:

    显示数据表中所示的相应输入格式。   

    例如、如果显示数据表上所示的输入格式如下所示:

    然后、您将 SN75LVDS83B 上的输入引脚 D0映射到位 R0、D1映射到位 R1、D2映射到位 R2等

    请注意、这是一种硬件设置、因为格式取决于 SN75LVDS83B 上的输入引脚如何连接到处理器的输出引脚。  

    此致、

    I.K.