This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:TCAN1042HGV、如果 Vcc 对 VIO 的延迟为100ms、则将被分流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831796/tcan1042hgv-tcan1042hgv-if-vcc-dely-to-vio-100ms-will-be-shunt-down

器件型号:TCAN1042HGV

尊敬的:

我们会发现有关 TCAN1042HGV 的一些问题,如果 Vcc 延迟到 VIO 100ms,将会被分流。

以下为原理图:

如 有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    为了确保我理解、当 VCC 和 VIO 之间发生延迟时、您是否看到器件启动出现问题? 或者、您是否在问您是否应该因为延迟而遇到问题?

    VCC 和 VIO 之间的100ms 延迟不应导致任何问题、因为在 VIO 超过~2V (典型值)的欠压阈值之前、收发器不会进入正常模式。

    此致、