This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130在链路训练之后、EQ 值为#39;s

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840064/sn75dp130-sn75dp130-after-link-training-s-eq-value

器件型号:SN75DP130

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们使用了 DP130、我们的设计如下所示。

没有用于控制 SN75DP130寄存器的软件、
我们想知道链路训练后 SN75DP130的实际 EQ 补偿是多少? ?
我们可以通过调试模式(外部开发板连接到 SN75DP130)正常访问 SN75DP130。
那么、我们如何在链路训练后检查 EQ 值呢? 哪个寄存器?  0dB、3.5dB、6dB、8dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    您可以在链路训练后通过 DPCD 寄存器读取预加重电平、然后查找表3、根据读取预加重电平查找 EQ 值。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    如果我有误解、请帮助再次确认。

    DPCD 地址00103h 读出为0x01 (电压摆幅电平1和预加重电平0)
    那么、我对应于 AEQ (L0) 8dB、对吧? ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng

    这是正确的解释。

    谢谢

    David