This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:具有负电流的 OCP 触发器?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840327/tps65988-ocp-trigger-with-negative-current

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: BQ25703

大家好、

客户将 TPS65988与 bq25703降压/升压充电器搭配使用。 电源组设计。

在向系统板供电时、观察到在握手之后、VBUS 被提升至20V。 但是、当按下系统上电按钮并开始消耗电流时。 我们观察到 TPS76988将触发 OCP 并触发硬件复位、但负载仅为1.5A、而 OCP 阈值为~3A。

我们观察到、系统负载与负载之间的反向电流可能为~-200mA。

PDIC FW 版本 F407.06.15

我们希望进行检查。

TPS65988将触发 OCP 的条件是什么。

2. TPS65988关闭电压输出时的检测时间和延迟时间是什么

3.当 TPS65988关断电压输出时、它是否会以降压方式继续?

4.在 FW 中实施了一种修复方法,以“在出现瞬态反向电流时降低 Samsung 电话的 RCP 灵敏度”负电流阈值是多少?

请查看下图。 黄色线表示 VBus 的电压、蓝色线表示 BQ25703的电压。

您可以看到、当黄线下降时、蓝线保持20V。 最大值/最小值 电流为1.18A/-0.21A

MCU 保持 BQ25703输出20V、但988D 似乎关闭了 MOSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPS65988还具有反向电流保护(RCP)。 根据您的描述、我认为在这种情况下、RCP 可能会导致断开、因为电流不会超过跳闸点。 此外、TPS65988还具有欠压保护(UVP)功能、适用于 VBUS 上的电压降至低于预期值(在本例中为20V)的情况。  

    当发生任何这些保护事件时、TPS65988将只需打开电源路径即可保护系统。  

    三星特有的 RCP 问题针对的是当 TPS65988向手机提供5V 电压时、不符合要求的手机以~9V 的电压反馈 VBUS。  

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢快速响应。

    因为 Samsung 修复程序旨在降低反向电流灵敏度

    RCP 是否有实际阈值? 该-210mA 反向电流确实会触发 RCP?

    客户的 MCU 从988读取并观察 OCP 状态、RCP 检测是否也会设置 OCP 状态位?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    RCP 有可能以210mA 的反向电流触发。 我建议对设计进行一些修改、以消除反向电流。 您还可以尝试通过将峰值电流字段设置为200%并将 UVP 跳闸点降低到其最低设置来增大 OCP 阈值。

    只需确认一下、在此用例中、TPS65988用作电源、对吧?

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、TPS65988位于4节串联 电池移动电源中、用作系统板的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请尝试调整我在之前的回复中建议的 OCP/UVP 设置。

    谢谢、
    Eric