This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:如何处理未使用的引脚?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831194/tusb8020b-q1-how-to-deal-with-the-unused-pins

器件型号:TUSB8020B-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8020B

尊敬的团队:

1.未使用 USB 2.0、如何处理未使用的引脚? 上拉、下拉或悬空?

2. I2C 接口可以直接连接到 SOC/MCU、而不是 I2C 连接到 EEPROM、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    未使用的引脚应保持未连接状态、但 USB 3.0规范要求任何 USB 3.0器件都通过 SS 和 USB 2.0线路进行连接、以支持向后兼容性。

    2.在 I2C 模式下、集线器仅用作 I2C 主设备。  在 SMBus 模式下、SMBus 主机可以访问 TUSB8020B 的寄存器。

    此致、

    JMMN