Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB2046B 您好!
在"2046-PlainSelfPower"参考设计中、DM 和 DP 信号具有15k Ω 下拉电阻器。 您能告诉我这些内容的目的吗? 数据表中未提及15k Ω 下拉电阻器。 我还需要了解一下、如果信号连接到板载 USB 器件、我是否可以忽略它们。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.