Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
您好!
此问题与以下我的帖子有关。
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/825259/3053028
首先,我非常抱歉,部件号错误。 它不是 TUSB4020、而是 TUSB8041。
当客户还联系负责 SD/MMC 控制器 IC 的 IC 销售商时,他们发现可以通过将 TUSB8041的器件可移动配置寄存器更改为针对连接 USB-SD/MMC 控制器 IC 的端口的“不可移动”来解决此问题。
使用此配置、所有读取/写入/删除功能都能正常工作。
但仍有一个问题,即 Windows 中的任务盘显示错误“未知 USB 设备(端口重置失败)”,如下图(抱歉,它是日语)。
然后、我有两个问题。
- 是否有任何寄存器会影响此问题、例如可移动/不可移动配置?
- 客户表示此问题不是由 TI 造成的,但他们想了解为什么更改为“不可拆卸”可以解决此问题,并且任务栏上仍有错误消息 请给我一些评论吗?
此致、
OBA