This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041驱动器功能

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839125/tusb8041-tusb8041-driver-ability

器件型号:TUSB8041

您好!

我们已经知道、TUSB8041可以支持大约8英寸 FR4布线。

在8in 跟踪之后、它通过电缆连接到终端设备。  客户还想知道 在 这种情况下电缆可以支持多长时间?

谢谢。

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电缆长度取决于接口、对于 USB 3、电缆长度大约为~2-3米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    明白了。 非常感谢您的评论。

    Oliver OU