This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212用于 SATA 和 PCIe Gen3

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837977/hd3ss3212-hd3ss3212-used-at-sata-and-pcie-gen3

器件型号:HD3SS3212

您好 BU 团队、

我的客户使用 GML CPU、并打算在 SSD 应用上切换 SATA gen3和 PCIe Gen3。 它们是否可以使用 HD3SS3212来切换信号 Tx/Rx?

您对此类应用程序是否有参考 SCH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有适用于此类应用的参考 SCH、但它应该起作用。 只需 小心放置交流电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    非常感谢、我能否为 PCIe 第3代和第3代 SATA 提供多路复用器 TX/Rx 交流电容值建议?

    还需要了解我们的 MUX 在 SATA Gen3上的损耗,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流电容约为100nF。

    第3代 SATA (6Gbps)的损耗约为-1dB (3GHz 时)