主题中讨论的其他器件: TPS65987D、
大家好、
TPS65987D 和 TPS65988的热参数之间存在很大差异、如下所示。
是真的吗?
例如、TPS65987D 的 ψjt 比 TPS65988大3倍。
我相信这些器件采用相同的封装。
- TPS65987D 
TPS65988 
此致、
雅丽塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yaita-San、
热仿真是使用987D 和988的 TPS65988EVM 布局完成的。 对于987D、仅使用其中一个内部电源路径(以及一个 VCONN 路径)、并在该电源路径上模拟5A 电流。 对于988、两个电源路径均在每个路径(以及两个 VCONN 路径)上使用3A 进行仿真。
两个器件的测试用例不同、因此很难对二者进行比较。 但愿这对您有所帮助。
谢谢、
Eric
您好、Eric - San、
感谢您的支持。
您是否认为很难通过以下公式从 TC 估算 TJ?
TJ = TC +(ψjt x 功率)
*以下应用手册显示了上面第8页中的公式。
http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
我的客户担心从 ψjt ψjt 估算 TJ 是否合理、因为 TPS65987D 中的 TJ 值太大。
此致、
雅丽塔
您好、Yaita-San、
热性能信息的值均使用 TPS65988EVM 布局进行仿真。 这些值没有估算值。 所有这些都直接来自热仿真。 请注意、TPS65987D 的测试用例与 TPS65988的测试用例不同。 TPS65987D 具有通过其中一个电源路径的5A 电流。 这意味着热源更集中于其中一条电源路径。 在 TPS65988仿真中、有3A 的电流同时流经两个电源路径。 这意味着热源会分散、因此两个器件之间的热结果差异。
谢谢、
Eric
您好、Eric - San、
感谢您的支持。 我知道 TPS65987D 和 TPS65988之间的测试用例不同。
一般而言、我 了解 TJ (结温)可通过 ψjt Ω 来估算 、如下所示。
--------------------------
TJ = TC +(ψjt x 功率)
*以下应用手册显示了上面第8页中的公式。
www.ti.com/.../spra953c.pdf
--------------------------
我的客户担心 从 TPS65987D 的 ψjt Ω 估算 TJ 是否合理、因为 ψjt Ω 的值如此之大。
你怎么看?
此致、
雅丽塔