This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:支持1.5V IO 电压的以太网 PHY

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837891/dp83869hm-ethernet-phy-with-support-for-1-5v-io-voltage

器件型号:DP83869HM

是否有 DP83869HM 等器件支持1.5V IO 电压?

最新的 FPGA 系列仅支持高达1.5V 的 IO 电压。

我正在搜索支持100M 和1G、光纤、SyncE 和1.5V IO 电压的千兆 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、  

    现在、我们没有任何支持1.5V IO 的产品。

    您需要为此类应用使用电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的信息。

    您是否对具有1.5V 电压的器件何时可用进行了粗略估算?

    谢谢、Christoph