This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:FPC 引脚功能

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837363/fpc402-fpc-pin-function

器件型号:FPC402

要再次检查是否可以将一个具有以下引脚功能的 FPC402用于4个 QSFP/QSFP-DD:

QSFP_PWR_EN_L - HSWAP/电路保护器的输出(GPIO0/1/2/3)à 电源使能

QSFS_RESET_L -输出 (OUT_A)

QSFP_LPMODE -输出(OUT_B)

QSFP_LED_G -输出(OUT_C)

QSFP_LED_R -输出(OUT_D)

 

QSFP_PWR_PG_L -来自 HSWAP/电路保护器的输入(IN_C)à 电源正常

QSFP_INT_L -输入 (IN_B)

QSFP_ENIT_L -输入(IN_A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    FPC402支持2个具有调光等高级控制功能的 LED 驱动器(这些驱动器可用于 LED OUT_C &OUT_D)。 此外、它还支持6个 GPIO、适用于您注意到的其他功能。 鉴于这一限制、我相信 FPC402可以满足您指出的要求。

    此致、Nasser