This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:DP83TC811S-Q1 SGMII 参考设计

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811S-Q1, DP83TC811SEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835715/dp83tc811s-q1-dp83tc811s-q1-sgmii-reference-design

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC811SEVM

 是否有适用于 SGMII 的 DP83TC811S-Q1参考设计? 我们需要详细的外设电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    我们在器件网页的"设计和开发"部分下列出了参考设计

    http://www.ti.com/product/DP83TC811S-Q1/toolssoftware

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了 DP83TC811SEVM 的原理图、发现许多电阻的电阻值为2.21k、2.49k 和4.22k。

    这些电阻值是不寻常的。我可以改用2K、2.5k、4K 吗? 所需的电阻范围是多少

    DP83TC811SEVM 用户的 GUID:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新