Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DPHY440SS 大家好、
我的客户在使用 SN65DPHY440SS 时遇到问题。 它们发现、当环境温度为50度时、画面闪烁。
以下是连接
如果 A 为30cm、则效果良好。 但如果 A 为70cm,则画面将以50度的角度闪烁。 下面是原理图。 请帮您审查一下吗? 谢谢!
此致
Ella