主题中讨论的其他器件: DS90UA102-Q1
我有使用 DS90UA101-Q1和 DS90UA102-Q1的串行器/解串器链路设计。 我需要使用32.768MHz 的串行器时钟、这相当于917.504MHz 的线速率。
应用程序需要使用 CAT 类型的电缆。 但是、由于系统要求、我无法使用 CAT7、CAT6为最大值。 最大电缆长度仅为10m、不是 CAT6的完整100m 规格。 如果电缆距离限制为10米、CAT6电缆是否支持917.504MHz 线路速率?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有使用 DS90UA101-Q1和 DS90UA102-Q1的串行器/解串器链路设计。 我需要使用32.768MHz 的串行器时钟、这相当于917.504MHz 的线速率。
应用程序需要使用 CAT 类型的电缆。 但是、由于系统要求、我无法使用 CAT7、CAT6为最大值。 最大电缆长度仅为10m、不是 CAT6的完整100m 规格。 如果电缆距离限制为10米、CAT6电缆是否支持917.504MHz 线路速率?
谢谢!
Casey、
请参阅规格表、了解我们正在查看的4 STP 电缆(使用两对串行器/解串器链路、其余两对用于直流+和直流-至远程板):
https://www.macartney.com/media/7597/data-cable-4-stp-type-4588.pdf
电气特性
工作电压:600V
测试电压:4、000 V 直流、持续1分钟(条件-条件)
3、000 V 直流、持续1分钟(导通-屏蔽)
500 V 直流、持续1分钟(屏蔽-屏蔽)
导体电阻:≤20.0 Ω/km
绝缘电阻:≥100 MΩ×100m (屏蔽层-屏蔽层)
电容:100pF/m
电感:μH μ A/km
阻抗:1-10 MHz 时为54±5 Ω
衰减:1MHz 时为5.5dB/100m
10MHz 时为14.0dB/100m
谢谢!
您好 Evan、
为了确定电缆损耗特性,我们需要了解正向信道信令基频的特性,即在您的情况下为458.752MHz (38.768*28)/2。 在上述规格中、仅在10MHz 的频率下指定损耗、 这不能让您在 DS90UA101-Q1的工作点对特性有多大了解。 是否可以联系电缆供应商以获得更高频率范围内的更详细信息?
此致、
Casey
您好 Evan、
因此、对于10m 电缆、插入损耗应仅约为5dB @ 458MHz。 我认为 DS90UA101-Q1可能支持这一点。 最好检查从直流到458MHz 的回波损耗规格。
遗憾的是、我们没有此类电缆的测试数据、但根据 IL 规格、我认为这是可行的。
此致、
Casey