This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:HDMI 时钟问题、输入和输出之间的频率不同。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868823/sn75dp159-hdmi-clock-issue-different-frequency-between-input-and-output

器件型号:SN75DP159

您好、先生、

我们的客户遇到一个问题、即打开/关闭显示器后显示器将黑屏(无显示)。

主机(DP++)-- SN75DP159 --连接器---- 检测器

但奇怪的是... 该问题只会在4k60Hz 分辨率下发生、4k30Hz 不会遇到。

他们做了一些实验:

1.测量 HDMI 时钟@4k30Hz 分辨率,打开/关闭显示器... 输入和输出之间的时钟频率没有不同(全部大约为133MHz)。 (无问题)

2.测量 HDMI 时钟@4k60Hz 分辨率,打开/关闭显示器... 输入和输出之间的时钟频率不同。 输入大约为133MHz、但输出仅为33MHz (发生问题)

3.使用旁路 DP159 @ 4k60Hz 分辨率测量 HDMI 时钟,打开/关闭显示器... 输入和输出之间的时钟频率没有不同(全部大约为133MHz)。 (无问题)

BTW、全部采用引脚模式... 您是否有任何线索可以与我们分享?

它们还会进行一些 实验以避免信号问题、但并不有用。

 1.调整 OE 正时

2.调整较高的 VSADJ、

3.更改 EQ_SEL、PRE_SEL、

4.将 HPD 上的5V 上拉为高电平、并移除 HPD 上的1k Ω 下拉电阻。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    该问题可能与 TMDS_CLOCK 比率状态位写入不正确有关。  您似乎已经在帮助我上内部询问了这个问题。 我将关闭此主题、请在这里继续。  

    此致、

    I.K.