This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:SN65HVD230

Guru**** 2525600 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867780/sn65hvd230-sn65hvd230

器件型号:SN65HVD230
大家好, 我正在使用 sn65hvd230 (这个电路板 Waveshare SN65HVD230 CAN 电路板将 MCU 连接到 CAN 网络功能 ESD 保护通信评估开发板3.3V www.amazon.fr/.../ref=cm_sw_r_cp_tai_cxbaEbFVNZX01 ) 我是一个电子产品的节点我是一个软件开发公司。 这个问题很容易描述, 只要我有一 个具有12个节点的系统的节点,那么 CAN H 和 CAN L 之间的电阻就会降低,我读出 CAN L 和 CAN H 之间的电阻类似于:50>value>70。 对于一个节点、我有60欧姆。 我有40欧姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepblue、

    感谢您向我们提出此问题。 我无法完全确定、因为我没有看到原理图、但查看电路板的图片、看起来电路板上的 CANH 和 CANL 之间连接了一个电阻器。 在 CAN 系统中、端接阻抗应为60欧姆、由 CAN 总线终端节点处并联的两个120欧姆电阻器生成。 如果在 CAN 总线上添加更多节点、根据连接的物理长度、可以添加或保留更高电阻的端接。 对于不是终端节点的节点、电阻较高的原因是它们在并联添加时不会从60欧姆的端接阻抗中产生太大的影响。 我想您连接的任何器件也有一个120欧姆的电阻器。

    这里发生的情况是、CANH 和 CANL 之间有一个120欧姆的电阻器、因此、当您将这些电路板连接到总线时、这些电阻器会不断并联。 因此、当您添加一个、然后两个120欧姆变为60、然后再添加一个(三个120欧姆电阻并联)、您将得到40欧姆。 您可以做的是、连接完第一块电路板后、您可以移除所有添加的其他电路板上 CANH 和 CANL 之间的电阻器。  

    我知道这里有很多信息、但我尝试提供必要的信息、以便您可以准确了解发生的情况以及原因。 如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Éric、 您 的响应非常清晰。 因此、基本而言、我必须在每个120欧姆电阻器之间放置一个分流器。 我会尝试! 以下是我尝试实现的目标的照片: www.instagram.com/.../ 当我有新闻时,我将在这里发布! 但愿明天上午。 再试一次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    非常好。 所有12个节点现在都在讲话!

    我只需移除120欧姆(无分流器)。

    又来了!