This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:未检测到 TPS25810拔下电源线

Guru**** 2767305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, HD3SS3212, TPS25810, USB-C-PD-TKT-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864394/tps25810-tps25810-unplugging-not-detected

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他部件:TPS65982HD3SS3212USB-C-PD-TKT-EVM

您好!

我有一个将 TPS25810RVC 用作 USB-C 控制器的设计、用于实现 USB-B 3.0转 USB-C 解决方案。

我将 TPS25810用作控制器、并将 HD3SS3212开关用于 USB 数据信号。 USB-C 转 USB-C 电缆通过 TPS65982电力输送和 FX3将我的设计连接到 UTP。


在协商和正常使用这两种设计后、断开 UFP 侧的 USB-C 电缆时、会出现问题。 长度大于1m 的 USB-C 转 USB-C 电缆出现此问题。 (例如 :https://www.digikey.ch/product-detail/en/jae-electronics/DX07518S20K18747/670-2984-ND/7902281)。 未正确检测到断开连接。

通过使用示波器监控 VBUS、CC1和 CC2线路、在150ms 后、器件似乎会重新激活 VBUS 电压。 我想这是因为 CC 线路上的残余电压(在150ms 后 CC1上大约为350mV)、电缆是否过长?

我想使用2米 USB-C 转 USB-C 电缆、对于 UTP、电力输送(TPS65982)配置为 USB3 gen1、因此可以使用这种类型的电缆。

我尝试过具有和不具有过压保护的设计,更改了 SLVA751文档的图1 ( http://www.ti.com/lit/an/slva751/slva751.pdf )
或 TPS25810数据表的图15。

您是否对重新激活有任何想法? 问题是,如果重新连接 UTP 设备,则协商失败。

此致、

Foucauld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Foucauld、

    我们以前没有看到过这个问题。 TPS25810无法智能读取电缆功能。

    您是否能够使用任何其他电缆重现此问题? 您测试的电缆是否比当前测试的电缆短?  

    请尝试使用 TPS25810EVM 重现此问题。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    非常感谢您的回答。 是的、我能够使用其他电缆重现此问题、实际上我尝试了2米和1 m50中的一根电缆、并出现了此问题。 我还尝试了两根1m 的电缆和一根10cm 的电缆、该器件工作正常。

    我在使用 TPS25810EVM 时重现了此问题。 使用5V 外部电源、2m 电缆(第一条消息中给出的型号)和此跳线配置:

    -J1、J2和 J5位于 PIN1和 PIN2之间、J_Vaux 位于 PIN1和 PIN2之间、J13和 J14上无任何内容。

    感谢你的帮助、

    Foucauld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Foucauld、  

    请提供有关如何在 EVM 上测试此设置的详细说明。 图片是一个很好的帮助。 我下周初有实验室时间、届时将能够测试您的问题。  

    几个问题:

    • 您在何处供电?
    • 您在哪里测量电压?
    • 您断开了哪一侧以导致问题?
    • 您是否正在使用有源电缆?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我使用的是5V 外部电源、并设置为在最大电流下提供2A 电流 导致问题的原因是我断开了设备侧的电缆。 如图所示、断开连接后、UTP LED (和 POL 取决于电缆的初始方向)仍然亮起。

    是的、我使用的是带电子标记的电缆、您可以在图片中找到2m 电缆使用的数据表: www.digikey.ch/.../7902281

    我希望您能够在实验期间重现此问题。 如果没有、请提供所用 USB-C 电缆的参考。

    请找到 EVM 板配置图片、外部执行设置以及在 UTP LED 仍处于通电状态时断开连接后的图片。

    此致、e2e.ti.com/.../Pictures.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Foucauld、  

    我知道您提到您使用的是外部电源、但您是否将其连接到 TPS25810EVM? 在 LED 仍然亮起的照片中、EVM 未连接到电源。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    是通过 TP2将5V 电源连接到图片上的 TPS25810EVM。 TP2通过 J5连接到 IN1、而 IN2通过 J9连接到 VAUX。 所有输入均连接到相同的5V 电压。 我之所以使用这个技巧、是因为我没有适合 J4的好电源输入连接器。  但它与在 J4上使用5V 输入相同。

    此致、

    Foucauld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Foucauld、

    我在实验室中使用1.8m 至2m 的无源和有源电缆与不同的电缆制造商尝试了您的测试设置、无法再现您的问题。 您能否提交 TPS25810 CC 线路电压和 VBUS 的示波器截图? 您可能需要票证板来执行此操作: USB-C-PD-TKT-EVM。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    非常感谢您对此问题的调查、我已经尝试了 JAE DX07系列的另一根电缆、即 1米长的 DX07518S10N18747。 问题仍然存在、因此我认为它尤其与该电缆型号相关、而不是与电缆长度相关。

    我订购了另一 根2米长的电缆、我将为您提供反馈。 您是否参考 了您使用的2米电缆?


    此致、

    Foucauld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我没有票证板 USB-C-PD-TKT-EVM、但如果您想重新创建我的问题并获取 CC 线路的示波器照片、我可以向您发送我使用的电缆。 JAE 系列 DX07的所有电缆都出现此问题。

    此致、

    Foucauld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Foucauld、

    请联系电缆制造商以跟进此问题、因为这不是 TPS25810或 TPS65982的问题。

    谢谢、

    Emma