This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:用于10G LAN 中的 MDI 接口?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866301/tpd4e02b04-for-mdi-interface-in-10g-lan

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06

大家好、

您能否评论 一下 TPD4E02B04是否适用于  10G LAN 应用中的 MDI 接口? 还是其他解决方案更合适? 谢谢!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPD4E02B04可用于10Gbps 信号、但我认为它在多个通道之间进行了拆分、因此您无需超低电容。

    但是、该信号是否在5V 电压下切换? 如果是、则无法使用此部件。 我建议改用 TPD4E05U06。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您的支持!
    您能否详细解释一下为什么 TPD4E02B04不能用于5V 信号?
    此外、我们是否有用于 SFP+信号的 ESD 解决方案?

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPD4E02B04的 VRWM 为3.6V。

    您可以观看我们在这里提供的 ESD 培训

    我不熟悉 SFP+。 信号电压和信号频率是多少?