This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220 VDD5电源查询

Guru**** 2550940 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864208/hd3ss3220-hd3ss3220-vdd5-power-supply-enquiry

器件型号:HD3SS3220

尊敬的专家:

我们现在使用 HD3SS3220设计 DRP Type-C 端口、从数据表中可以看出、VDD5仅用于 VCONN 电源、但必须始终通电、否则 USB ID 检测无法正常工作。

由于我们将两个使能引脚连接在一起(VBUS BOOST 和 VCONN BOOST)、如果保持 VDD5打开、VBUS 也打开、那么它会检测为 UFP、并且无法使用 DFP。 我附加了原理图、

您能帮您回顾一下吗? 谢谢!  e2e.ti.com/.../USB1-controller.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DFP、VBUS 不能一直打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、如果保持 VBUS 开启、则存在错误、我的问题是 VDD5必须始终开启? 我们必须返工、断开 R201、并跳线以上拉 U24的 EN。

    您是否查看过原理图、是否有其他方法可以避免返工? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VDD5关闭时、器件处于电池电量耗尽模式。