请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS65987D、 TPS25740B您好!
我正在从事一个涉及飞行器 USB 端口的项目。 您是否有任何新的开关模式电源器件、这些器件的115VAC 电压降至较新的 USB Type-C 规范、在这种规范下、插入的器件可能会传达实际的电压/功率要求? 换言之、专为更新的 USB 标准而设计的半智能开关模式芯片? 它需要以400Hz 的频率工作。
感谢您的帮助!
Adam