This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:是否有适用于同一芯片组(RGB888至 HDMI)的任何评估套件或转换器 PCB 板?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864530/tfp410-is-there-any-evaluation-kit-or-converver-pcb-board-available-for-the-same-chipset-rgb888-to-hdmi

器件型号:TFP410

是否有适用于 TFP410芯片组的评估套件或转换器 PCB 板。 这用于将 RGB888 24位数据转换为 HDMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    抱歉、此器件没有可用的评估套件。  

    此致、

    I.K.