This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:与 TPS65988和 TPS65988DJ 的器件差异

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D, TPS65988DJ, TPS65987DDJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863995/tps65987d-part-differences-to-tps65988-and-tps65988dj

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65988TPS65988DJ

我能否将 TPS65987D 更新为 TPS65988并 相应地路由出额外的 CC2总线和 HPD 信号、以便我可以使用相同的 I2C 接口管理单个器件或具有两个 USB 接口的一个器件?

 TPS65987D 和 TPS65988引脚排列和尺寸是否相同、因此它们可直接兼容?

它们是否基于同一固件和硬件、单个软件构建可支持任一 IC?

此外、对于 TPS65988、您能否告诉我 TPS65988和 TPS65988DJ 之间的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    建议将 TPS65988用于双端口器件、而建议将 TPS65987D 用于单端口器件。 它们都具有相同的封装、但它们与 TPS65987D 接地部分 TPS65988使用的引脚(例如 CC 引脚)不具有引脚对引脚兼容性。 TPS65987D 和 TPS65988具有相同的固件基本映像、但 TPS65988上使用的配置与 TPS65987D 上使用的配置不同。

    TPS65988DJ/TPS65987DDJ 仅适用于采用 Intel 参考设计的 TBT 器件设计或 TBT PC 主机应用。 在项目使用 DJ 版本之前、需要我们的营销团队批准。 建议将 TPS65988DH/TPS65987DDH 用于所有其他 Type-C/PD 应用。

    谢谢、
    Eric