This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810ABVR 的内部结构为 FCBGA 类型

Guru**** 2536790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860640/ds280df810-inner-structure-of-ds280df810abvr-as-fcbga-type

器件型号:DS280DF810

我需要 DS280DF810ABVR 器件的内部结构、它是 FCBGA 类型。 我在 google 中找到了内部结构、它是正确的结构吗? 请确认这一点。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、由于感恩节、反应可能会缓慢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我将等待响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您的公司名称和电子邮件地址、然后我可以提供这些信息。

    因此、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈:

        您是否还获得了客户信息?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    它适用于三星网络部门、我直接将其提供给客户。 请直接向我提供信息吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kwak、

    我将关闭此案例。  

    请使用您公司的电子邮件地址发送给我、以便我们可以直接向您发送此机密信息。 以下是我的电子邮件地址:nasser.mohammadi@ti.com。

    此致、Nasser