This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:USB 复位

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786713/tusb1210-usb-reset

器件型号:TUSB1210

当主机希望开始与器件通信时、它将开始应用"复位"条件、该条件将器件设置为其默认的未配置状态。

复位条件涉及主机将两条数据线路下拉至低电平(SE0)至少10ms。 该器件可能会在2.5us 后识别复位条件。

2个问题:

1 -器件 TUSB1210 PHY 能否识别主机何时发出此复位信号?

2 -如果我的主机 TUSB1210 PHY 需要在连接的器件上生成此 USB 复位、TUSB1210如何使两条数据线(SE0)保持低电平(大于10msec)?

谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我与我们的设计人员核实一下、这可能需要几天时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将等待您的响应。 谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roland

    1.要检测 USB 复位、您可以在 RX CMD 中读取 LINESTATE[0:1]。

    2.要发出 USB 复位、您需要保护功能控制寄存器并将 XCVRSELECT 位设置为00b (启用 HS 收发器)、还需要将 TERMSEL 位设置为0b 以在总线上驱动 SE0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    尝试一下。
    谢谢、Roland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    在我写入您建议的位后、TUSB1210会发出 USB 复位多长时间?
    我是否必须发布其他内容才能退出 USB 复位? 如果是、会是什么?
    您是否有一个表格描述了当我写入函数控制寄存器或其他寄存器时、除了 USB 复位之外、还可以发出哪些命令?
    谢谢、Roland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roland

    您必须至少驱动复位10ms。

    复位后的驱动状态请参阅 ULPI 规格的图35。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    图35是指 HS 检测握手。
    如果主机检测到 LS 器件、复位后驱动的状态是什么? 是否需要进行复位?
    不确定 FS 器件复位后的驱动状态。
    谢谢、Roland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roland

    复位后、器件将处于默认状态、器件可在其默认地址寻址。

    对于低速模式、复位后将进入默认状态、此时没有与低速模式相关联的线性调频脉冲。

    对于低速设备、请参阅第3.8.5.2节、了解低速设备所需的前导码数据包实施。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    根据您的注释:"复位后、器件将处于默认状态、器件可在其默认地址寻址"、
    我没有执行 HS 检测握手。 我想知道、在器件复位后、主机 TUSB1210 PHY 的驱动状态是什么、以及如何将其设置为该模式。

    第3.8.5.2节涉及主机和集线器之间的前导码包。 如果我对主机 TUSB1210 PHY 和器件之间的关系感兴趣、该怎么办?

    谢谢、Roland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roland

    在主机端、这将是主机低速信令模式、有关如何设置为此模式、请参阅表41。

    在全速/低速信令环境中发送到低速设备的所有下游数据包都需要前导码。 前导码从未用于高速信令环境。 集线器是您指出的一个特定情况。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗兰:
    还有其他问题吗?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    目前不是。

    谢谢、Roland