This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:泄漏电流/INT 引脚

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813768/tic12400-q1-leakage-current-int-pin

器件型号:TIC12400-Q1

Team 大家好、客户的封闭式问题:

--

我们在其中一个设计中使用了 TIC12400QDCP*Q1,我正在开发一些模块的 WCA。

 

请说明/INT 引脚“引脚24”处于高 Z 状态时的泄漏电流值

 

这将有助于完成一些计算。
--

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef、

    您是否正在尝试计算开漏输出上所需的上拉电阻器的大小?

    数据表在第8.3.9节中具有10k Ω 上拉电阻。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Adam 的回答、

    不、这不是我要计算的、

    但我要检查的是连接到该引脚的另一个 MOSFET 的停用情况、

    为此、我需要计算该10K 上拉电阻器上的压降、

    因此、当内部开关关闭时、我需要通过该引脚的泄漏电流。

    此致

    Rachid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachid、

    在此规格中、您可以看到 INT 引脚是开漏输出、在 INT 引脚未置位时将具有高阻抗。  当 INT 引脚被置为有效时 、您 可以计算在其被拉至0.35V =(2mA)(R)的低电平时的阻抗

    R = 175欧姆。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachid、

    在此规格中、您可以看到 INT 引脚是开漏输出、在 INT 引脚未置位时将具有高阻抗。  当 INT 引脚被置为有效时 、您 可以计算在其被拉至0.35V =(2mA)(R)的低电平时的阻抗

    R = 175欧姆。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的解释、但您提到了正确的"高阻抗"一词!

    客户想知道"高阻抗"有多大? 所谓的"泄漏电流"。

    非常感谢

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    感谢您回复 Adam、这正是我的意思、

    当该引脚处于"高阻抗"状态时、该引脚中的"泄漏电流"。

    Adam 能否使用 Vcc=25V 和一个上拉电阻 R=10K 进行测试?

    谢谢、此致、

    Rachid